结果:找到" pcb 单片机 ARM 嵌入式 工业控制 WiFi 物联网 智能硬件 USB MCU",相关内容1000条
  • 专为智能设备安全打造|基于ACM32MCU的智能断路器方案
  • 随着我国电网建设的快速发展,数字化变电站成为建设和研究的热点,数字化变电站的核心在于一次设备的智能化与二次设备的网络化,对于断路器这种极其重要的电力一次设备而言,其智能化的实现有十分重要的意义,断路器智能化在于运行状态实时监测、通断精确、智能控制和信息传递网络化等。随着电力电子技术和自动控制理论的广泛应用,计算机与网络通信技术的飞速发展,以及对传感器技术和人工智能的深入研究和综合应用,智能断路器的功能得到了极大的扩展和完善。本文将介绍基于ACM32F070的智能断路器方案,有效实现电路的智能化控制,让用电更安全更智能。智能断路器概述智能断路器是用微电子、计算机技术和新型传感器建立新的断路器二...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ACM32F070,MCU断路器, 发帖人:上海航芯 发帖时间:2023-04-14 15:05:00
  • 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
  • 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,PCB 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-30 16:59:00
  • 基于涂鸦智能Wi-Fi模块的智慧桌面助手,通过WB3S模支持查看天气、时间、控制家庭设备、温湿度上...
  • 本期带来一款DIY的桌面助手,主要有以下功能:本文来自:涂鸦开发者作品中心:liuchang天气获取显示通过涂鸦SDK天气接口,获取天气信息并解析。天气信息每半小时下发一次。设备操控通过涂鸦设备联动功能,即可实现对涂鸦所有设备的操作功能。本项目测试使用的是涂鸦智能灯,可实现开关,模式设置等功能。电脑状态显示通过python上位机获取电脑CPU、内存、网络运行情况,通过蓝牙串口发送到桌面端,进行解析显示。温湿度获取温湿度通过SHT30进行测量,STM32定时检测,检测完成后将数据上报云平台。备忘设置通过电脑pythn上位机可进行4条备忘设置,支持修改完成/未完成情况。游戏界面通过开源的Vous...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,PCB 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-25 17:10:00
  • 机智!公共卫生间不再“一位难求”!
  • 本期给大家带来的智慧厕所门锁方案,该方案使用涂鸦Zigbee模组作为主控,功耗低,效率高,适用于大范围公共场所,同时该模组为普通厕所门锁提供联网功能,支持检测门锁开关合状态并上报至云端。无论是使用者,或是管理者,都可以通过手机App查看厕所使用情况,减少不必要的时间浪费和资源浪费。01硬件选型联网模组考虑到厕所门锁成本以及低功耗,联网模组选用涂鸦智能开发的一款Zigbee模组。模组由高集成度的无线射频处理器芯片Z2和少量外围器件构成,且内置了802.15.4PHY/MACZigbee网络协议栈和丰富的库函数。状态检测门开关状态检测采用K9-1267B-L行程开关,同时配合扇形结构,来帮助实现...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 开发,PCB 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-23 16:23:00
  • 动动嘴就可以控制智能家居?语音红外助手开发实战营来啦!赢大奖
  • 如今,随着5G、人工智能、边缘计算等技术的成熟与普及,智能家居概念越来越深入人心,IoT产品愈来愈普及,应用场景亦日益丰富,仅仅依靠手机App控制已无法满足大众的日常需求,智能家居将逐渐从智能单品过渡至全宅智能新时代。有人说下班回到家,抹黑找开关,难免磕磕碰碰;躺在沙发,想看电视,疲惫了一天,根本不想起身;天气逐渐变冷,想开空调,因找不到遥控器而烦恼;......此时,如果有一位“随叫随到”的智能语音“小助手”,一切问题都迎刃而解,可谓是“懒人”必备神器。本期实战营采用涂鸦SoC零代码开发方案,将手把手教你如何0代码制作一款语音红外遥控,动动嘴就能操控家中所有智能设备,非智能的红外遥控类设备...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开发,PCB 发帖人:智能物联研习社 发帖时间:2021-11-22 17:44:00
  • 启明云端分享│IDO-CTB2D43-V1硬件使用手册
  • 一、概述IDO-CTB2D43主板,配备SigmaStar双核Cortex-A7处理器,主频高达1.2GHz,32KBI-Cache/32KBD-Cache/256KBL2-缓存,内置Neon和FPU,内存管理支持DMA引擎。集成H.264/AVC和H.265/HEVC解码器,支持最大分辨率FHD(1920x1080)/60帧解码。图1.IDO-CTB2D43产品示意图IDO-CTB2D43主板支持TTL/mipi屏显示驱动接口、以太网MAC、USB2.0和WIFI,主要应用于智能楼宇室内机、智能家居中控、86盒家庭中控、电梯楼层显示器、IP网络广播设备和语音识别设备等等。二、技术参数2.1...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-08-31 16:22:00
  • RK3399工业级主控机--无人零售中的应用
  • “无人零售”其主控单元选用MPC-1911,作为设备“控制大脑”,这需要主控大脑在任何严苛恶劣的环境下,都能24小时不间断正常工作,而MPC-1911支持7*24小时不间断工作的特性,保证了通道工作的高可靠性。沿用惯例标准8层板设计,并辅以沉金工艺制作,12VDC,带过压过流保护,防反接保护,--20℃-70℃的高适应工作温度。基于RK3399CPU开发的MPC-1911,HDMI、LVDS显示接口,满足了客户各种显示屏接口的需求,(6路Type-AUSB2.0接口;1路Type-C接口,支持ADB调试功能4路RS-232通信;2路RS-485通信)6路USB、4路串口的通讯接口满足多种外接...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-27 10:06:00
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市
  • 宽温双核A72+四核A53超强性能ARM工控机隆重上市助力恶劣环境高性能场景应用我们的户外快递柜一般为钣金材质,在密闭空间下,温度可想而知比如:地表温度为40℃,那么户外快递柜内差不多60℃地表温度40℃以上,户外智能快递柜稳定正常运行谁来保障?离开工控主板稳定正常运行,智能快递柜的所有用户体验将只能是空话。瑞迅科技从2015年服务于智能快递柜行业,为行业内标杆企业,解决了一个又一个难题,致力于让智能快递柜更稳定,更高适应性。至今几乎囊括业内大部分的标杆企业。本年度更是有标杆客户找到我司,提出需要实现等同于目前稳定性的基础上,能增加更多接口,并能满足宽温的要求,且能照顾到国产化要求。到201...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: ARM 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-15 11:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: